欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

可以测量图纸中的尺寸吗?

  • 2022.12.14 16:37:35
  • 米思米
  • 1984

利用2D CAD和3D CAD制图功能绘制的图纸,既准确又美观。另外,虽然尺寸也可以自由标注,但有时会标注无法测量的尺寸,从而给测量者带来烦恼。无法进行测量的尺寸究竟是怎样的呢?

 

 可以测量的尺寸

首先针对可以测量的尺寸进行一下说明。
设计人员绘制图纸时,需要考虑自己标注的尺寸如何被测量。但是,由于最优先的是尺寸要满足设计条件,因此不少情况下尺寸满足设计条件与测量的容易度相对立。

可以测量图纸中的尺寸吗?
上图表示的是孔位置尺寸。
我想有人会觉得该标注有点别扭,但由于JIS进行了修订,要求尽可能使用几何公差来指示形状的位置,孔位置的指定也要利用位置度的几何公差。如“25”那样用四方形围起来的尺寸叫做标准尺寸,由于显示的是几何学上的准确位置,故不是测量尺寸。
测量方法
使用3维测量器测量尺寸。利用A、B两个基准面,定义测量用的坐标轴。此时,零件左下为原点。接下来测量圆的中心即可。

 

 无法测量的尺寸

设计人员对前者使用3维测量器的测量步骤没有很好地理解时,会绘制出如下图所示的图纸。作为图纸来说看上去好像哪里都没有问题,可是实际上却无法测量尺寸。
可以测量图纸中的尺寸吗?
为了便于说明,我们按照旧版JIS标记标注了尺寸。该形状的特点是没有直线部分。在CAD制图中,根据CAD所定义的坐标系,即使没有直线部分,也可以标注XY尺寸。但在3维测量器中,无法根据零件形状定义XY坐标。因此,无法测量。

 

 使尺寸可以测量的方法

如果理解了3维测量器的测量方法,则可以采取下图那样的对策来规避。
可以测量图纸中的尺寸吗?
测量方法
如箭头所示,通过事先开两个“工艺孔”,3维测量器就可以定义X轴。接下来如果以大孔的中心为原点定义纵轴,即可建立XY坐标,就可以测量了。

 

 使用3D扫描仪测量

近年来,3D扫描仪的精度得到提高,即使通常无法测量的形状也可以测量了。由于基本上是与CAD模型进行比较,因此并非是通常意义上的尺寸测量,而是测量几何学上偏离准确形状的程度,故类似于几何公差的轮廓度。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities